This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何将传感器控制器项目导入CCS?

Guru**** 2867060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/594204/ccs-how-do-i-import-a-sensor-controller-project-to-ccs

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

我正在尝试了解如何将传感器控制器项目导入CSS。 提供的示例已经准备好导入.projectspec文件,但如何从源文件(sce.lst,scif.c,scif.h,scif_framewel.c,scif_framewel.h,scif_osal_tirtoos.c,scif_osal_tirtos.h)中创建该文件?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarak

    很抱歉,我认为我不清楚您在寻找什么。 您是否希望创建自己的.projectspec文件? 或者只是想使用示例中的源文件创建/开发您自己的CCS项目? 如果是后者,则可以复制其中一个示例项目,并将其用作开发的起点。 然后,您可以添加/删除源文件并修改生成选项以进行自定义。 这比从头开始创建项目更容易。

    如果我误解了我的意思,而您提出的是一些不同的问题,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    根据我所了解的传感器控制器工作室,将生成代码文件,您可以将这些文件添加到CCS项目中。 这在Simplelink Academy中讨论。

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我正在寻找一种方法来导入在Code Composer Studio的传感器控制器工作室上制作的项目。 我已经知道,SCS (I2C光传感器,按钮脱弹器...)所提供的示例已经准备好了.projectspec文件,只需要导入到CCS,但我需要的是一种方法来创建在SCS到CCS上制作的相同项目。 我想我必须导入SCS生成的源文件,但我是否需要修改其中的某些文件? 是否需要从头开始创建main.c文件?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarak

    正如Markel所提到的,我建议看看SimpleLink Academy内的传感器控制器工作室实验,它解释了如何将SCS项目与CCS项目结合起来。 此 常见问题页面中也有一些信息

    如果您在开展项目时需要进一步的帮助,我建议您直接在BLE设备论坛上发帖,因为专家将能够更好地帮助您解决与SCS相关的此类问题。