This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:XDC迁移,了解黑客攻击的影响

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/594343/ccs-xdc-migration-understand-impact-of-hack

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我已将XDC_TOOLS从3.16 迁移到3.25。 迁移的原因是,

最新的linaro toolchan (6.2)无法解释生成的自定义节XDC.meta,但是找到了一个链接 https://e2e.ti.com/support/embedded/tirtos/f/355/t/15.8999万,


这说明了CCS ROV中XDC.META部分的重要性。迁移到3.25 时,该问题已得到解决,但它目前仍生成带有附加标志的XDC.META

部分如下所示,

部分{

xdc.meta (副本):{keep (*(xdc.meta))}> ddr

}

问题是,

1)我没有为DDR定义内存区域。

2)即使定义DDR的内存区域,我也会收到链接器错误。

因此我已经通过更改XDC脚本删除了到特定内存部分(DDR)的重定向,因此现在我的部分如下所示。

xdc.meta (副本):{kee(*(Xdc.meta)}

我想知道这种黑客攻击的影响是什么,在这之后CCS ROV仍然能够获得.XDC.meta部分数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这应该没问题。 我想在一些以后的XDCtools版本中,我们删除了内存区域规范部分,因为它与复制部分无关。