This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:CCS v7命令行命令,用于添加可靠性

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/594159/ccs-codecomposer-ccs-v7-command-line-command-to-add-dependecy

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在CCS中创建了一个示例应用程序,并希望使用Jenkins 版本的命令行来构建该应用程序。 我的应用程序使用TI-RTOS,因此它包括TI-RTOS构建项目作为要构建的依赖关系。 有人能帮我获取命令行命令来添加该依赖关系吗?

此致,

Tejas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tejas,

    如果要从命令行创建项目,则可以指定相关项目:
    processors.wiki.ti.com/.../Create

    但是,如果您已经有一个项目,则没有用于添加依赖关系的命令行API。

    您可以做的一件事是将TI-RTOS内核项目中的.cfg文件添加到项目中。
    software-dl.ti.com/.../ccsv7_remove_kernel_project.html

    如果您希望共享相同的RTOS配置,则可以将.cfg文件在多个项目中共享。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,

    感谢您的快速响应。 我已经创建了项目。 我将使用.cfg解决方案。