This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVMK2H:移动平台

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/594226/ccs-evmk2h-moving-the-platform

部件号:EVMK2H

工具/软件:Code Composer Studio

我们在...软件包/ti/platforms/...中构建了一个项目并创建了一个自定义平台。  这很好。  我们希望将此平台移到我们的项目文件夹中。  是否有一种简单的方法可以将其复制并将链接器指向它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damian,
    我认为您不需要更改任何链接器属性。 将平台移至项目后,只需在“项目属性”->“CCS常规”->“产品”->“产品和存储库”中更改包路径。 您需要使用“添加...”按钮将路径添加到项目中。

    但是,在这一过程中有一些注意事项。 根据平台名称的不同,您可能需要在项目中创建更深的文件夹结构,而不是只移动带有平台文件的实际目录。 平台的名称是什么?
    此外,将平台移至项目后,您需要在Project Explorer中打开目录'package',右键单击file build.cfg,然后单击"exclude from build"。 该文件的扩展名与您的配置脚本相同,因此CCS可能会找到它并尝试使用build.cfg而不是您的配置脚本。

    尝试按照这些步骤操作,并告诉我您是否被困住了。