This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:[CCS6]自动增量项目变量与每个版本

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/593406/ccs-ccs6-auto-increment-project-variables-with-each-build

工具/软件:Code Composer Studio

下午好!

为了使用Code Composer实现MajOR.Miner.Revision.Build版本控制系统,我将这些作为项目变量(Major,Minor等)来实现。

对于最后但并非最不重要的版本,我希望在每次生成之前自动递增项目变量。 经过一些研究后,我发现它在CCS4中是可行的,但在CCS5中不再可行。

因此,我的问题是:是否可以在Code Composer中执行此操作 ? 如果是,如何?

提前感谢您的回复。

Sylvan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Hunault Sylvain 说:
    经过一些研究后,我发现CCS4可以使用,但CCS5不再使用。[/QUOT]

    您能告诉我您在哪里找到此信息吗?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我在这里找到了。

    e2e.ti.com/.../23.9015万

    Sylvan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的参考。 遗憾的是,与CCSv5相同的信息仍然适用于生成变量的这一方面。