This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:连接到目标时出错:(错误-2081 @ 0x1BC002C)设备功能时钟似乎关闭。

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/593281/ccs-codecomposer-error-connecting-to-the-target-error--2081-0x1bc002c-device-functional-clock-appears-to-be-off

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

嗨,魔法论坛,

我正在尝试使用Blackhawk USB560v2系统跟踪仿真器来调试带有ccsv6的TMS320C6713板,我设置了.CCXML配置并执行了测试连接。 测试连接成功。 但当我尝试调试和连接目标设备时。 我有以下错误:

 连接到目标时出错:(错误-2081 @ 0x1BC002C)设备功能时钟似乎关闭。 关闭并重新打开主板。 如果错误仍然存在,请确认配置和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包6.0 .407.3)

我尝试重启主板并降低TCLK,其中任何一种似乎都能正常工作。 用于常见连接错误调试的TI wiki帮助不大。

有什么建议?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    该错误有许多潜在的根本原因。 您过去是否成功连接到您的主板? 您使用的是自定义目标还是C6713 DSK? 同时检查目标是否处于正确的引导模式(如果使用DSK)。 最后,您可以尝试将CCS版本更新为最新版本,以确保已更新了各种相关驱动程序的版本。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我以前能够连接到我的自定义目标。 但是如果我尝试切换到调试器进行连接,它就会给我错误。 根据测试连接结果,调试器似乎正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一件事我想让您尝试一下,将CCS版本更新为最新版本(CCC加强 型7.1。 它将随仿真软件包的更高版本一起提供,可以帮助您解决问题。

    谢谢
    KI