This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:自定义CC1310印刷电路板-能否使用openOCD编程

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/594162/ccs-cc1310-custom-cc1310-pcb---can-i-program-using-openocd

部件号:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

各位,  

我设计了一个定制的CC1310印刷电路板,暴露JTAG引脚。 我在PCB上也有FTDI。

是否可以使用OpenOCD进行编程?  

我是否必须使用XDS100 (是/否?)。 我不想依赖使用它。  

 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    关于该设备,我看到了一些在线讨论,其中基本的CC1310支持已添加到OpenOCD中。 但是,我找不到任何支持闪存编程的证据。

    关于JTAG调试探头,您可以使用XDS100v2 (OpenOCD支持)或基于FTDI的调试探头(支持通用Cortex M3)-我想到的一个是Flyswatter,但可能还有其他的探头。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔