This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:在程序加载按钮' Play',' pause'等之后,这些按钮呈灰色显示,只有停止按钮处于活动状态,无法进行调试

Guru**** 2764155 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMDX570LC43HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/593333/ccs-tms570lc4357-after-program-load-buttons-play-pause-etc-are-grayed-out-only-the-stop-button-is-active-no-debugging-is-possible

部件号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他部件:HALCOGENTMDX570LC43HDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好@大家,

从昨天开始,我在编程工作中遇到了一些奇怪的问题:

在开发TMS570应用程序时,调试会话的启动突然失败。

编译,链接,目标擦除,甚至加载似乎工作正常。 我将我的项目配置为'运行到主项目'-直到昨天都正常工作。

现在应用程序似乎开始了,但按钮'播放','暂停'等变为灰色,现在在主屏幕上停止。

在浏览论坛和谷歌后,我尝试了各种方法,但不幸的是似乎没有什么帮助:

1)已清除调试配置->设备调试下的条目

2)已删除。在工作区中启动文件夹

3)清除.metadata并重新导入项目

4)创建了一个小的示例程序,包含HALCOGEN ->相同的问题

5)现在,我激活了'Debug Server Log'(请查找附件),'Debug Server Dump Files'文件夹为空

此外,还提供了一些有关我的开发设置的信息:

-Windows 7.0 (由于公司的限制)

—CCS 7.1 .0.0.0016万

-HALCOGEN 04.06 00

-目标板:带板载调试器的TMDX570LC43HDK

e2e.ti.com/.../CCSDebugServerLog.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rene:

    [QUETE USER="Ren é K."]现在应用程序似乎启动了,但按钮'play','pause'等变为灰色,现在停止在主屏幕上。[/QUET]

    最常见的原因是 关闭了“调试”视图。 如果是这种情况,请重新打开。 如果“调试”视图确实是打开的,请提供CCS环境的屏幕截图。 这将有助于我们进行分析。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速响应和提示。

    很遗憾,调试视图已打开(请参阅随附的屏幕截图)

    问题似乎出在硬件。 今天早上我尝试了另一 个TMDS570LC43HDK ,它运行得很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上面的屏幕快照中,您可以看到调试会话已终止(请注意“调试”视图中突出显示的节点前面的“<terminated>”标记)。 由于调试器已终止,因此您无法执行任何调试操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我也意识到了这一点-但这只是表面上'有效'的硬件问题。
    如果调试视图打开,并且启动调试会话时遇到问题,我建议尝试另一个硬件-如上所述