This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在Linux中使用崩溃转储分析时发生故障CCS版本:6.1 .3.0.0034万

Guru**** 2574845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/593742/ccs-probelem-while-using-crash-dump-analysis-with-linux-ccs-version-6-1-3-00034

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在使用 Linux CCS 版本:6.1 .3.0.0034万 和 Window CCS。

车窗CCS工作正常。

但是, 我在将崩溃转储分析与Linux CCS结合使用时遇到了一个问题。

当我在脚本控制台中键入以下命令时,它报告了此类错误:

js:> eval "ger_SystemRestoreState(\"/home/work / crash_dump_input.txt\")"
参数列表后缺少)
JS:>

有什么我想念的吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了旧样式的命令。 两个CCS都工作正常。 (Window和Linux)

    activeDS.expression.evaluate('ger_SystemRestoreState("/home/work /crash_dump_input.txt")'))
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发布解决方案。 这将对其他人有帮助。

    此致,
    John