This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:重命名的.ino文件将导致Energia CCSv7项目出现编译问题....

Guru**** 2579475 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/593660/ccs-msp432p401r-renamed-ino-file-will-cause-compile-problems-on-energia-ccsv7-project

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我今天发现,如果我在一个项目中将.ino文件重命名为Energia文件,并添加了一些C++和C文件,更改.ino文件的名称会导致编译问题。  我找到了.ccsproject和.cproject文件中需要重命名的位置,然后才能再次生成。  这些文件似乎是您无法在Code Composer Studio中更改的文件。

此致,

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,

    我也可以看到此错误。 它也存在于7.2 0 beta中。 我已提交CCDSK-2634来跟踪此情况。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢John!
    Rob