This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC430F6137:MSP430

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/593744/ccs-cc430f6137-msp430

部件号:CC430F6137

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我遵循以下主题:  

但没有成功,CCS开始下载MSP430编译器4.1 ,但中途崩溃?

 是否有用于下载MSP430编译器4.1 脱机安装文件的链接 ????

我正在使用CCS 5.1 3.1

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我得到的错误日志:
    收集要安装的项目时出错
    会话上下文为:(profile=EPP.package.cpp,phone=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect,操作数=)。
    下载工件时出现问题:org.eclipse.update.feature,com.ti.CGT.mCIP.1.win32 430.4 ,4.1 .9。
    读取签名内容时出错:C:\Users\connekt2\AppData\Local\Temp\signatureFile7484312207342309939.jar
    处理文件的签名时出错:C:\Users\connekt2\AppData\Local\Temp\signatureFile7484312207342309939.jar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在此处获取4.4 Tm8编译器:
    software-dl.ti.com/.../download.htm

    我将查看我们是否可以提供4.1 .x的链接

    我尝试从我的5.5 中安装4.1 9编译器,结果正常。 我没有要尝试的5.1 安装。 在5.5 中,下载时确实要求我确认签名。 可能是5.1 不喜欢数字签名。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现了一台装有5.1 的计算机,并且看到了与安装4.1 9编译器时相同的错误。 我还尝试了4.1 8和4.1 0,结果相同。 5.1 1无法处理签名。 5.5 及更高版本正常。

    是否可以更新到5.5 ? 如果不是,我可以准备一个软件包。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已上传安装程序。 我会向您发送朋友请求。 一旦您接受了我可以向您发送一封私人邮件,其中包含4.1 9安装程序的下载链接。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试使用脱机安装程序安装CCS ver 5.5 ,尽管出现了一些错误并且安装过程未完成???

    请向我发送MSP430编译器4.1 9。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ahmed

    我发送了一封带有链接的私人邮件。 如果在C:\ti下安装,则在运行安装程序时,CCS应自动发现编译器。 如果没有,您可以从“首选项”对话框中将5.1 1指向它。 窗口->首选项。 然后转至左侧树中的Code Composer Studio ->生成->编译器。

    此致,
    John