This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TI XDS100V2 USB探头连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)

Guru**** 2574855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/592334/ccs-ti-xds100v2-usb-probe-error-connecting-to-the-target-error--1135-0x0

工具/软件:Code Composer Studio

上周,我有一个工作环境。 今天我重试了一次,收到以下错误消息:

我尝试了多个XDS100和多个目标。结果相同。 所以我认为这是驱动程序问题。 但我找不到任何关于错误-1135的信息。 有什么建议吗?

 谢谢。

我的Windows配置屏幕:

我不知道XDS100配置文本是否已更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    错误记录在以下链接中:
    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,仅来自正常工作的设置。 为了确保我也更换了USB电缆:
    这是测试连接结果:

    [开始:Texas Instruments XDS110 USB调试探头_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddataFilet%-RV -o -S完整性

    [结果]


    ——— [打印主板配置路径名]------------------

    C:\Users\spronse\AppData\Local\TEXASI~1\
    CCS\ti\0\0\BrdDat testBoard.dat

    ——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

    该实用程序选择了100或510类产品。
    该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
    库的构建日期为2017年2月22日。
    库的构建时间是'17:13:34'。
    库软件包版本为6.0 .579.0。
    库组件版本为35.35 .0.0。
    控制器不使用可编程FPGA。

    硬打开控制器时发生错误。

    ——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

    此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

    值为'-260'(0xfffffffefc)。
    标题为'C_ERR_XDS110_OPEN。

    解释如下:
    尝试连接到XDS110失败。
    原因可能是一个或多个:未连接XDS110,无效
    固件更新,XDS110序列号无效或USB故障
    电缆。 可以使用更新固件和序列号
    xdsdfu实用程序,可在.../CS_base/common/uscif/xds110中找到
    安装目录。 在此处查看readme.txt文件
    有关说明。

    [结束:Texas Instruments XDS110 USB调试探头_0]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这就是问题所在:

    如何改变这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么建议?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些额外信息:

    它是XDS100V2

    我正在使用带有仿真软件包6.0 .579.0 的CSS 6.1 .1和7.1 .0

    PID/VID值

    更多测试连接结果:

    [开始:Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator_0]

    执行以下命令:

    %ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

     

    [结果]

     

    ——— [打印主板配置路径名]------------------

     

    C:\Users\spronse\AppData\Local\TEXASI~1\

       CCS\ti\0\0\BrdDat testBoard.dat

     

    ——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

     

    该实用程序选择了100或510类产品。

    该实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。

    库的构建日期为2017年2月22日。

    库的构建时间是'17:13:34'。

    库软件包版本为6.0 .579.0。

    库组件版本为35.35 .0.0。

    控制器不使用可编程FPGA。

    控制器的版本号为'4'(0x0.0004万)。

    控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。

    此实用程序将尝试重置控制器。

    此实用程序已成功重置控制器。

     

    ——— [打印reset-command hardware log-file (重置命令硬件日志文件)]------------------

     

    扫描路径将通过切换JTAG TRST信号重置。

    控制器是FTDI FT2232,带USB接口。

    从控制器到目标的链路是直接链路(不带电缆)。

    该软件配置为支持FTDI FT2232功能。

    控制器无法监控EMU[0]引脚上的值。

    控制器无法监控EMU[1]针脚上的值。

    控制器无法控制输出引脚上的正时。

    控制器无法控制输入引脚上的正时。

    扫描路径链路延迟已完全设置为'0'(0x0000)。

     

    ——— [从PLL生成的JTAG TCLK输出的日志文件]-------

     

    没有用于对JTAG TCLK频率进行编程的硬件。

     

    ——— [测量最终JTAG TCLKR输入的源和频率]-------

     

    没有用于测量JTAG TCLK频率的硬件。

     

    ——— [在JTAG IR和DR上执行标准路径长度测试]-----------

     

    此路径长度测试使用64个32位字的块。

     

    JTAG IR指令路径长度测试失败。

    JTAG IR指令扫描路径为卡在一个位置。

     

    JTAG DR旁路路径长度测试失败。

    JTAG DR旁路扫描路径为卡在一个位置。

     

    ——— [对JTAG IR执行完整性扫描测试]---------------

     

    此测试将使用64个32位字的块。

    此测试将仅应用一次。

     

    使用0xFFFFFFFF执行测试。

    扫描测试:1,跳过:0,失败:0

    使用0x0万执行测试。

    测试2字0:扫描0x0万并在0xFFFFFFFF中扫描。

    测试2字1:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。

    测试2字2:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。

    测试2字3:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。

    测试2字4:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。

    测试2字5:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。

    测试2字6:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。

    测试2 Word 7:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。

    已提供前8个错误的详细信息。

    实用程序现在只报告失败测试的计数。

    扫描测试:2,跳过:0,失败:1

    使用0xFE03E0E2执行测试。

    扫描测试:3,跳过:0,失败:2

    使用0x01FC1F1D执行测试。

    扫描测试:4,跳过:0,失败:3

    使用0x5533CCAA执行测试。

    扫描测试:5,跳过:0,失败:4

    使用0xAACC3355执行测试。

    扫描测试:6,跳过:0,失败:5

    某些值已损坏- 83.3 Percent (默认值百分比)。

     

    JTAG IR完整性扫描测试失败。

     

    ——— [在JTAG DR上执行完整性扫描测试]------------------

     

    此测试将使用64个32位字的块。

    此测试将仅应用一次。

     

    使用0xFFFFFFFF执行测试。

    扫描测试:1,跳过:0,失败:0

    使用0x0万执行测试。

    测试2字0:扫描0x0万并在0xFFFFFFFF中扫描。

    测试2字1:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。

    测试2字2:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。

    测试2字3:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。

    测试2字4:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。

    测试2字5:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。

    测试2字6:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。

    测试2 Word 7:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。

    已提供前8个错误的详细信息。

    实用程序现在只报告失败测试的计数。

    扫描测试:2,跳过:0,失败:1

    使用0xFE03E0E2执行测试。

    扫描测试:3,跳过:0,失败:2

    使用0x01FC1F1D执行测试。

    扫描测试:4,跳过:0,失败:3

    使用0x5533CCAA执行测试。

    扫描测试:5,跳过:0,失败:4

    使用0xAACC3355执行测试。

    扫描测试:6,跳过:0,失败:5

    某些值已损坏- 83.3 Percent (默认值百分比)。

     

    JTAG DR完整性扫描测试失败。

     

    [完:Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator_0]

     

    -         controlSTICK TMS320F280F069M

    [开始:德州仪器(TI) XDS100v2 USB调试探头_0]

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的设置似乎有一些不一致之处。 查看第一条连接错误消息时,您的目标配置似乎设置为使用XDS110调试探测器,但您安装了XDS100。  

    \n值为'-260'(0xfffffffefc)。
    标题为'C_ERR_XDS110_OPEN。

    解释如下:
    尝试连接到XDS110失败。[/QUOT]

    设备驱动程序字符串的更改发生在某个仿真包版本(早于版本6.0 .579.0)期间,并且只是表面更改,不应影响其功能。

    第二条错误信息实际上是指XDS100配置。 在这种情况下,请确保您的主板配置为与XDS100v1或XDS100v2相匹配。 此外,测试连接例程所读回的无效数据在KI之前发送的参考的5.13 部分中有所提及。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我尝试了很多想法来发现问题,我尝试了所有选项并阅读了Wiki!
    这也是我在一个测试设置中工作了一年多的时间。星期一它不再工作了,我得到了几个F2808x controlCARD,它们有样本问题。
    我在测试笔记本电脑上安装了CCS 7,测试连接在我的原始测试设置上工作正常。 所以我真的认为这是一个驱动程序问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="evs"]

    此路径长度测试使用64个32位字的块。

     

    JTAG IR指令路径长度测试失败。

    JTAG IR指令扫描路径为卡在一个位置。

     

    JTAG DR旁路路径长度测试失败。

    JTAG DR旁路扫描路径为卡在一个位置。

    [/引述]


    此类 错误 通常指向硬件连接/环境问题,而不是驱动程序问题。 请确保连接良好。 请参阅:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Debugging_JTAG_Connectivity_Problems#Invalid_data_read_back

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知怎么解决了。 我制造了一个新的程序员,解决了这个问题。 所以我的旧程序中有一个问题。 我唯一不明白为什么我在2.8069万M ISO控制卡上遇到同样的问题,当我交换这些卡进行测试时。 它们现在也能正常工作。

    当这种情况发生时,我讨厌浪费大量时间来解决愚蠢的问题,