This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-CC2650MA:使用J-Link V8的Code Composer Studio

Guru**** 2593200 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC2650MA, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/593571/ccs-boostxl-cc2650ma-code-composer-studio-using-j-link-v8

部件号:BOOSTXL-CC2650MA
主题中讨论的其他部件: SEGGER

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

在CCS v 7.1 上,我使用J-Link V8来为BOOSTXL-CC2650MA编程。 但当我进行调试时,它不起作用。  

我已经测试了BOOSTXL-CC2650MA和J-Link V8之间的连接,没有错误。

你能告诉我解决这个问题的方法吗?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我建议您按照警告对话框中的说明直接联系Segger。 它们支持J-Link。 我还会看看我明天回到办公室时是否可以重现此错误。

    谢谢
    KI