This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/msp430fr5969:在TI CCS V6中,我无法找到printf_support=minimal,因此我必须将其更改为Full

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/592508/ccs-msp430fr5969-in-ti-ccs-v6-i-not-able-to-find-printf_support-minimal-so-that-i-have-to-change-it-to-full

部件号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

英寸  在TI CCS V6中,我无法找到printf_support=minimal,因此我必须将其更改为Full

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常在该页面上。  您能告诉我CCS的确切版本(help -> about)以及编译器的版本吗?  您可以通过转到项目属性,然后单击左侧树中的“常规”来检查编译器版本。

    有一种方法可以手动设置它。  单击左侧树中的MSP430编译器。  然后单击“编辑标志”按钮。  然后,您可以添加如下所示的选项。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常位于该页面上。  能否告诉我CCS的确切版本(help -> about)以及编译器的版本。

    我认为可以根据编译器的版本移动属性。

    对于CCS MSP.MSP430 0.0.0016万 和TI 7.1 编译器16.9 v.0.LTS,--printf_support选项位于内部版本-> MSP430编译器->高级选项->语言选项属性页上: