This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCXL:cc3220SF LAUNCXL - SWD编程

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3220SF-LAUNCHXL, CC3200-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/593172/ccs-cc3200-launchxl-cc3220sf-launchxl---swd-programming

部件号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他部件:CC3220SFCC3200-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我使用 的是cc3220SF LAUNCHXL,我想通过代码编辑器工作室(版本号- 7.0 .0.0.0043万)在SWD模式下进行编程和调试。  我跳过了SOP 0,没有跳过SOP 1和2。

我们还  参考 了CC3200 编程器指南的5.3 .2.8 部分来调试主板,但在执行这些步骤后,我们收到了以下错误。

"Cortex_M4_0:凝胶输出:
内存映射初始化完成
Cortex_M4_0:连接到目标时出错:频率超出范围"。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajesh:

    Rajesh M48 说:
    我正在使用 cc3200SF LAUNCHXL[/QUOT]

    您使用的是CC3200-LAUNCHXL还是CC3220SF-LAUNCHXL? 我不知道CC3200SF-LAUNCHXL

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ki-Soo Lee,
    我正在使用CC3220SF-LAUNCHXL。

    谢谢!
    Rajesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh M48 说:

    基于您的错误消息"Cortex_M4_0: Error connecting to the target: frequency is out of range"目标配置文件中的连接设置为"Stellaris在线调试接口"。

     CC3220SF-LAUNCHXL具有XDS110,因此应将连接设置为“Texas Instruments XDS110 USB调试探头”。