This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:示例"BLINK LED"代码未运行。

Guru**** 2563500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/593286/ccs-msp430g2553-example-blink-led-code-doesnt-run

部件号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

很抱歉,如果我是个愚蠢的问题,我是TI的新客户。 在我调试了BLINK COLD示例后,控制台显示: MSP430: 闪存/FRAM的使用是646字节。 RAM使用率为82字节。 指示灯不闪烁。 我觉得加载没有完成。 但我不知道如何解决这个问题。 可以有人帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    首先要检查的是目标是否实际正在运行。 请注意,当您按下调试按钮时,它将生成,启动调试器并运行到main。 它将在主服务器上保持暂停状态,直到您手动恢复执行。 如果目标停止,LED将不会闪烁。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要运行它,请点击窗口左上角的"播放"箭头。