This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:用于开发TMS320VC5471ZHK的最新版本CCS/CS

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/592581/ccs-the-latest-version-of-ccs-cs-for-developing-tms320vc5471zhk

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

当前产品开发于10年前,在其控制板上使用TMS320VC5471ZHK。 它是一个多核DSP,包括一个C54 DSP和一个ARM7TMDI MCU。 在TI网站中,建议不要将其用于新设计。 原始软件是在Windows XP计算机上的Cygwin上开发的。 目前的计划是将软件从Windows XP上的Cygwin移植到Windows 7计算机上的CCS。 您是否知道用于TMS320VC5471ZHK的最新CCS/CS版本? 或者是否有任何移植软件的建议?

谢谢!

Gansheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    支持C54x的最新CCS版本是5.5。 您必须使用该版本。 至于软件的移植问题,最好在C5000论坛上向专家咨询。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    “支持C54x的CCS最新版本是5.5。”

    我很难在TMS320VC5471ZHK中移植ARM7TDMI代码。 TMS470R1x还具有ARM7TDMI。 TMS470R1x与TMS470MF*****不同 ,具有ARM cortex-M3。 因此,我的问题是:支持ARM7TDMI (例如TMS470R1x)的最新版本CCS是什么?

    谢谢!

    Gansheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当前版本的CCS (7.x)仍支持ARM7。 但是,由于当前版本的CCS不支持C54x,您可能需要将5.5 用于ARM7和C54x
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS320VC5471ZHK具有ARM7TDMI。 它属于ARMV4T,与ARM contrex-M3有少许不同,它类似于TMS470MF**** 。 如果将代码从ARM7TDMI移植到ARM contrex-M3,则需要做一些工作(有一些在线文档介绍了不同之处,以及如何移植)。

    直到CCS版本7,我看到它支持TMS470MF****** ,但我没有看到它支持ARM7TDMI,例如TMS470R1x。 我有以前的CCS版本4,但我没有看到它支持ARM7TDMI。 在CCS 7中,我也没有看到TMS470R1x的器件选择,而只看到TMS470MF****** 。 如果我不了解某些内容,请更正我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS版本7,我看到它支持TMS470MF****** ,但我没有看到它支持ARM7TDMI,例如TMS470R1x。 我有以前的CCS版本4,但我没有看到它支持ARM7TDMI。 在CCS 7中,我也没有看到TMS470R1x的器件选择,而只看到TMS470MF****** 。 [/引述]

    CCSv7支持TMS470R1x。 但是,您可能需要 创建自定义配置 才能使用它:

    我建议您在C5000论坛上发布建议,了解哪种CCS版本最适合您的设备。 他们将有最好的建议。


    谢谢

    KI