This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS。 文件加载器错误...

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/592959/ccs-ccs-file-loader-error

在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

你好。
昨天有更新。 我安装了它们。 安装不成功。
我无法刷新CC2650。 我收到以下信息

已重新安装CCS。 没有帮助。
刷新不同的处理器时出现错误。

如何纠正这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以帮帮我吗?

    在编程器2的帮助下,它已成功拼接。

    已移动项目。 缩短了时间。 不起作用。

    已删除Debug文件夹,已清除项目。 我重新整理了它。
    没有帮助。

    JTAG 已测试


    使用0xFFFFFFFF执行测试。
    扫描测试:1,跳过:0,失败:0
    使用0x0万执行测试。
    扫描测试:2,跳过:0,失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3,跳过:0,失败:0
    使用0x01FC1F1D执行测试。
    扫描测试:4,跳过:0,失败:0
    使用0x5533CCAA执行测试。
    扫描测试:5,跳过:0,失败:0
    使用0xAACC3355执行测试。
    扫描测试:6,跳过:0,失败:0
    已正确扫描所有值。

    JTAG IR完整性扫描测试已成功。

    ——— [在JTAG DR上执行完整性扫描测试]------------------

    此测试将使用64个32位字的块。
    此测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF执行测试。
    扫描测试:1,跳过:0,失败:0
    使用0x0万执行测试。
    扫描测试:2,跳过:0,失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3,跳过:0,失败:0
    使用0x01FC1F1D执行测试。
    扫描测试:4,跳过:0,失败:0
    使用0x5533CCAA执行测试。
    扫描测试:5,跳过:0,失败:0
    使用0xAACC3355执行测试。
    扫描测试:6,跳过:0,失败:0
    已正确扫描所有值。

    JTAG DR完整性扫描测试已成功。

    [完]

    哇!!!!!

    打开项目属性。 选择调试。 单击以设置默认设置。
    问题已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergey,

    很好,您可以重新启动并运行。  该错误消息来自CCS中闪烁的组件。

    因此,您是否能够使用SmartRF闪存编程器刷新设备,但还必须在CCS程序加载选项中恢复默认值?  您还记得在那里更改任何选项吗?  我想找出问题的原因,以便我们可以改进工具或错误消息。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,下午好,感谢您的支持。

    那一天有两件事。 我移动了项目文件夹。 也许这个项目丢失了设置,我使用了另一个项目的设置。 然后我安装了更新。 我不能说什么是更新,但它被错误修复了。 我没有保存错误消息。 显然,更新不是故障的原因。 问题出在您所了解的项目设置中。