This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:为什么总是显示"Optimization Advice "?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/592756/compiler-why-always-show-up-optimization-advice

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的各位:

          我正在使用6.2 来构建我的项目。 我选择了--opt_level =  3. 但优化建议消息仍然显示。

          消息:

          当前优化/调试设置:--opt_level=off -opt_for speed=2

          检测编译而不优化。 建议设置--opt_level=3

 

          但我选择了--opt_level =3,为什么?

          它不工作吗?

           

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法再现此行为。  请压缩您的项目并将其附加到您的下一个帖子中。  有关此过程的详细信息,请参阅Wiki文章 项目共享

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用免费许可证。 这很重要吗?
    我无法压缩我的项目。 因为我的项目已被编码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用免费许可证。 重要吗?[/QUOT]

    我无法压缩我的项目。 因为我的项目已被编码。[/QUET]

    我不知道你的意思是什么。  我从未听说过CCS项目被"编码"。  

    如果没有允许我重现该行为的测试案例,我将无法解释其发生的原因,或为您提供其他帮助。

    谢谢,此致,

    -George