This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC1310:XDS110是否可能被欺骗?

Guru**** 2593200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/593094/ccs-launchxl-cc1310-xds110-possibly-bricked

部件号:LAUNCHTXL-CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

从今天早上开始,我就无法 通过提供的USB电缆将LAUNCXL-CC1310连接到我的PC。 当我通过CCS测试连接时,我收到以下消息:

[开始:Texas Instruments XDS110 USB调试探头_0]

执行以下命令:

%CCS_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddataFilet%-RV -o -S完整性

[结果]


——— [打印主板配置路径名]------------------

C:\Users\_install\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ti\0\0\BrdDat testBoard.dat

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

该实用程序选择了100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库的构建日期为2017年2月13日。
库的构建时间是'16:06:25'。
库软件包版本为6.0 .576.0。
库组件版本为35.35 .0.0。
控制器不使用可编程FPGA。

硬打开控制器时发生错误。

——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

值为'-260'(0xfffffffefc)。
标题为'C_ERR_XDS110_OPEN

解释如下:
尝试连接到XDS110失败。
原因可能是一个或多个:未连接XDS110,无效
固件更新,XDS110序列号无效或USB故障
电缆。 可以使用更新固件和序列号
xdsdfu实用程序,可在.../CS_base/common/uscif/xds110中找到
安装目录。 在此处查看readme.txt文件
有关说明。

[结束:Texas Instruments XDS110 USB调试探头_0]


因此,尝试在 命令行中执行命令xdsdfu -e,结果是:

这里的自述文件说,我必须将JTAG引脚TDO连接到接地,我曾尝试这样做,但没有成功。  

有人能告诉我如何解决这个问题吗? 例如,在图片中显示它们与TDO和GND的确切含义是什么?

此致,

杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:

    我试过不同的电缆,但也不能用,所以不能是电缆有故障

    此致,
    杰西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jessie:
    您遇到的错误是一种“主机连接”错误。 有关详细信息,请参阅以下链接:
    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    查看有关更新固件的最后一项。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    感谢您的回复。 正如我所想的那样,我从README文件中执行了一些步骤,就像您刚刚发布的Wiki链接中所说的那样。 它不能解决任何问题。 我可以通过重新启动PC来修复此问题。 现在还不知道是什么原因造成的。

    此致,
    杰西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到您解决了问题。 该错误消息指出,探头已存在一个打开的连接,因此听起来好像以前的连接从未正确关闭,因此PC重新启动会有帮助(它会中止与之连接的僵尸进程)