This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DK-TM4C129X:项目构建失败

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/592888/ccs-dk-tm4c129x-project-build-failure

部件号:DK-TM4C129X
“线程”中讨论的其他部件:SysBIOSTM4C129XNCZAD

工具/软件:Code Composer Studio

我今天早上的一个网络磁盘出现了问题,我的项目存储在这里。

这个问题已经解决了,但是现在,当我尝试 构建我的项目时,我遇到了这个问题。

这在我的项目中不是一个问题,它看起来像是CCS的问题,这阻止了我处理这个问题。

我无法在系统上打开任何项目(即使是MSP430上的项目,一年或更长时间内都没有打开),并且在没有得到错误列表的情况下构建项目。

我已尝试关闭和重新打开项目,或者删除和重新打开项目,清理,重建...

有什么想法(除了放弃????)?

---------------- snip----------------------------------------------

****为项目7-Channel_EV_Controller构建配置调试****

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k -j 12 all -o

gmake [1]:正在输入目录'W:/7-Channel_EV_Controller/Debug'

'正在构建文件:../7-Channel_EV_Controller.cfg'

'调用:XDCtools'

"C:/ti/xdctools_3_50_01_12_core/xs"-xdcpath="C:/ti/tirtos_tivac_2_16_01_14/packages;C:/ti/tirtos_tos_10_12_12_12_12_core/xs"-xdc_01_vac_12_01_vac_01__10_1_var_var_var_01_packages_01_cr_a_k_01_cr_10_a_k_01_cr_var_014__var____var_var___01_cr01_cr01_cr_var_a_k_var_014_var_var_var_a_k_01_cr01_cr01_cr01_cr_var_var_g_______01_cr01_cr01_cr01_cr01_cr_g_var_g_var_var_01_cr_g_01_cr_01_cr_var_01_cr_01_cr_g_g_01_ ti.platforms.tiva:TM4C129XNCZAD 16.9 2.1 3.156 2.1 16.9

subdir_rules.mk:26:目标'build-5.59190287亿-InProc'的配方失败

js:"c:/ti/xdctools_3_50_01_12_core/packages/xDC/tools/configuro/Main.xs",第54行:configPkg\.errorlog (系统找不到指定的路径)

org.mozilla.javascript.WrappedException:包装的java.io.FileNotFoundException:configPkg\.errorlog (系统无法找到指定的路径)(C:/ti/xdctools_3_50_01_12_core/packages/xDC/tools/configuro/Main.xs#54)

位于org.mozilla.javascript.context.throwAsScriptRuntimeEx(context.java:1754)

位于org.mozilla.javascript.MemberBox.newInstance(MemberBox.java:167)

位于org.mozilla.javascript.NativeJavaClass.construtInternal(NativeJavaClass.java:266)

位于org.mozilla.javascript.NativeJavaClass.construtspecific (NativeJavaClass.java:205)

位于org.mozilla.javascript.NativeJavaClass.construct (NativeJavaClass.java:166)

org.mozilla.javascript.Interpreter.interpretLoop(Interpreter.java:1519)

script.run(C:/ti/xdctools_3_50_01_12_core/packages/xdc/tools/configuro/Main.xs:54)

org.mozilla.javascript.Interpreter.interpret(Interpreter.java:815)

org.mozilla.javascript.InterpretedFunction.call(InterpretedFunction.java:109)

xdc.services.intern.xsr.Invoke.call(Invoke.java:130)

org.mozilla.javascript.Interpreter.interpretLoop(Interpreter.java:1473)

位于script.main (C:/ti/xdctools_3_50_01_12_core/packages/xDC/tools/icmd.xs:50)

org.mozilla.javascript.Interpreter.interpret(Interpreter.java:815)

org.mozilla.javascript.InterpretedFunction.call(InterpretedFunction.java:109)

xdc.services.intern.xsr.Invoke.call(Invoke.java:92)

org.mozilla.javascript.Interpreter.interpretLoop(Interpreter.java:1473)

at script (C:/ti/xdctools_3_50_01_12_core/packages/xDC/xs.js:188)

org.mozilla.javascript.Interpreter.interpret(Interpreter.java:815)

org.mozilla.javascript.InterpretedFunction.call(InterpretedFunction.java:109)

位于org.mozilla.javascript.ContextFactory.doTopCall(ContextFactory.java:394)

位于org.mozilla.javascript.ScriptRuntime.doTopCall(ScriptRuntime.java:3091)

位于org.mozilla.javascript.InterpretFunction.exec(InterpretedFunction.java:120)

位于org.mozilla.javascript.context.evaluateReader(context.java:1110)

位于config.Shell.evaluateReader(Shell.java:849)

config.Shell.processReader(Shell.java:512)

config.Shell.processFile(Shell.java:571)

位于config.Shell.exec(Shell.java:781)

位于config.Shell.main(Shell.java:1416)

原因:java.io.FileNotFoundException: configPkg\.errorlog (系统找不到指定的路径)

at java.io.FileOutputStream.open (本机方法)

at java.io.FileOutputStream.<init>(未知源)

at java.io.FileOutputStream.<init>(未知源)

at java.io.FileWriter.<init>(未知源)

在sun.refle.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0 (本机方法)

在sun.refle.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance (未知来源)

在sun.refle.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance (未知来源)

位于java.lang.refling.constructer.newInstance(未知来源)

位于org.mozilla.javascript.MemberBox.newInstance(MemberBox.java:159)

... 还有23个

gmake [1]:***[build-5.59190287亿-InProc]错误1

gmake [1]:正在离开目录'W:/7-Channel_EV_Controller/Debug'

gmake:***没有用于生成目标'build-5.59190287亿'的规则,'configPkg/compiler.opt'需要。

gmake:***没有用于生成目标'build-5.59190287亿'的规则,'configPkg/compiler.opt'需要。

gmake:***没有用于生成目标'build-5.59190287亿'的规则,'configPkg/compiler.opt'需要。

gmake:***没有用于生成目标'build-5.59190287亿'的规则,'configPkg/compiler.opt'需要。

gmake:***没有用于生成目标'build-5.59190287亿'的规则,'configPkg/compiler.opt'需要。

gmake:***没有用于生成目标'build-5.59190287亿'的规则,'configPkg/compiler.opt'需要。

gmake:***没有用于生成目标'build-5.59190287亿'的规则,'configPkg/compiler.opt'需要。

gmake:***没有用于生成目标'build-5.59190287亿'的规则,'configPkg/compiler.opt'需要。

gmake:***没有用于生成目标'build-5.59190287亿'的规则,'configPkg/compiler.opt'需要。

gmake:***没有用于生成目标'build-5.59190287亿'的规则,'configPkg/compiler.opt'需要。

gmake:由于错误,目标'all'没有重制。

****构建已完成****

---------------- snip----------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    如果您还没有这样做,您是否可以尝试使用全新的工作区文件夹?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    刚刚尝试过,但仍然失败。

    问题似乎是我的项目中再也没有configPkg目录。 我是否可以从其他项目复制它,还是该项目专用? 我使用的是调试配置,但我知道的目录中没有进行任何更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为configPkg是一个生成的目录。 它应该得到重建。

    您是否能够导入和构建基于非RTSC的项目?