This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:启用/禁用代码格式化板

Guru**** 2567555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/592467/ccs-enable-disable-the-code-formatter

工具/软件:Code Composer Studio

在Eclipse for Java中,有一个选项可以使用以下选项打开或关闭格式化板:

//@格式化板:关闭
...
//@格式化板:开 

我们可以在CCS中提供此功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在Java编辑器中,有一个特定的选项用于启用这些标记。  我在Eclipse C/C++编辑器中看不到等效版本。  如果要更改格式化板的工作方式,可以在下面的屏幕上进行调整。  在首选项对话框中,您需要单击底部第一个的显示高级设置链接。  很遗憾,我没有看到任何可启用标签的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,按照我们所需的方式获得了格式化程序,但某些内容最好是不设置格式,例如使用说明性注释或将内容与空格对齐以提高可读性。 大多数代码格式化程序都允许打开和关闭解析器,但似乎不允许CCS。 希望可以添加此信息,或者可以共享如何使用它的秘密。

    Josh