This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:system_printf可以路由到控制台以外的任何新窗口?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/592496/ccs-cc2650-system_printf-can-be-routed-to-any-new-window-other-than-console

部件号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

  我正在使用6.13 和sensortag创建应用程序。 我想在sensortag中按下某项时创建一个新的弹出窗口。  
它就像UI一样,它不使用标准控制台,而是在sensortag中发生特殊情况时使用全新的弹出窗口(如按左键)。

这是否可以在CCS中完成? 如果是,请指导我如何操作。

此致

Vinay