This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 导入CCS项目问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1093152/import-ccs-project-issue

大家好,

我需要导入随CCS版本10.1 .0.0.001万 发布的CCS项目

我安装了CCS 10.1 .0.0.001万

当我尝试导入项目时 ,出现以下错误:

请参阅以下详细信息...  
 bless_wmbus169_cc2640r2_app
 当前未安装产品com.ti.SIMPLELINK_CC2640R2_SDK 2.40 0.32 ,并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。

 

我已经下载并安装 了CC2640R2_SDK v 2.40 .0.32。

我已重试,但错误相同。

下面 是该问题的屏幕截图。

谢谢!

Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Massimo,

    很遗憾,屏幕截图太小,无法阅读。

    无论如何,请尝试‘项目’->‘属性’->‘CCS常规’->‘产品’。 我猜您的SDK可能会丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已下载并安装 CC2640R2_SDK 2.40 .0.32。

    但CCS是否"检测到"了? 如果是,则应显示在发现的产品列表中:

    谢谢

    KI