您好,
在连接到11.1 仿真器的F3.8739万D controlCARD上使用CCS版本:USB.USB调试(XDSv2 0.0.0011万 Debugg)
我看到了许多通过监视窗口进行索引和调试的问题。
- 索引。 使用CCS进行长时间会话后,索引和自动完成将花费如此长的时间,从而中断工作流。 昨天,我看到自动完成需要几到10秒,并且完全锁定了UI (导致Windows认为应用程序无响应)。 索引几乎永远不会完成,因为它需要几分钟时间,我将其设置为保存时自动重建,并且我经常保存。
- 处于此状态时,即使完全禁用索引功能也需要很长时间才能处理。
- 在CCS重新启动之间存在这种情况。 需要完全重新启动。
- 通常,我启用了大多数索引选项,但最近将其减少到最少的文件,问题没有改变。
- 当我尝试对代码中的某些元素进行“打开声明”时,会定期收到损坏的索引错误。 对于过载/模板化函数,这种情况会更频繁地发生,但不会完全发生。
- 重建和刷新不能解决此问题。
- 监视窗口。 使用下拉箭头展开项目时,最初展开项目会将列表中的其他项目向下移动,但其内容为空。 除非通过从屏幕上滚动空白内容然后重新打开来强制重绘,否则它将在一段时间内不会单独显示。
- 这发生了自我更新到CCSv11以来的100 %。 11.0 和11.1。
- 这发生在数组,结构,类等中
- 我已尝试创建具有相同问题的新工作区(导入首选项)。
- 内容最终显示后,执行自动关闭内容的操作(有时上下文切换会执行此操作)将需要我再次重做此过程。 当存在嵌套列表并且在每个节点上都发生时,这种情况令人沮丧。
如果您需要我提供任何信息,或者这些都是已知问题,请告诉我。