This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:代码编辑器中的测试连接已熔断XDS110探头

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1093295/codecomposer-testing-connection-in-code-composer-has-blown-xds110-probe

部件号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其它部件:TM4C1294NCPDT

我刚刚购买了两个XDS110调试探头

在转到Code Composer 11之前,我决定确保我的代码在Code Composer 6中运行。

在11中检测到两个设备。

当我将调试目标配置设置为XDS110时,我之前使用了XDS510,然后测试了探头断开的连接,并且从未返回。

设备管理器和Code Composer 6或11现在无法识别这两个探头

运行"xdsdfu -e"将返回两个未找到的设备。

插入时,D1 LED指示灯亮起,但没有USB连接。

测试连接是否使两个设备都熔断!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要对其进行排序,必须完成恢复过程,即

    将XDS110 TM4C1294NCPDT器件的JTAG TDO引脚(128引脚封装器件的引脚97)接地。并重新刷新固件。

    似乎Code Composer 6已损坏固件。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#troubleshooting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:  

    很高兴听到您解决了问题。 很遗憾听到您不得不经历麻烦。

    发生故障时,步骤的确切顺序是什么? 根据您的初始帖子,我假设:

    1)收到新的XDS110探头

    2)使用CCS 11进行测试(工作正常)。 您是否知道CCS 11在测试期间是否自动更新固件?

    3)已使用CCS 6进行测试,但固件明显损坏时失败。

    以上是否正确?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    这基本上是发生的。

    已在CCS 11中工作查找,未注意到任何固件更新发生。

    已加载CCS 6,并将“项目常规属性”中的调试器从XDS510更改为XDS110

    然后,我转到“目标配置”,设置新的调试器,并删除旧的调试器。

    然后点击"测试连接"按钮

    此时它失败,调试器从Windows设备管理器中消失,并且从未返回

    即使在关闭并重新打开电源并重新插入USB连接器之后。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Mike。

    仍然不确定腐败是如何发生的。 我经常在CCS版本之间切换,但从未经历过这种情况。 但这是我们需要密切关注的问题。

    KI