This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用CCS移植项目时遇到的问题

Guru**** 2842290 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430BT5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1097240/issues-encountered-while-porting-over-a-project-with-ccs

主题中讨论的其他部件:MSP430BT5190

大家,

我是第一次尝试CCS,我正在移植之前(由他人)在IAR中制作的项目。

我遇到过一些我找不到的IAR术语,例如:static __root uint8_t? 如果有人知道我可以找到对方的地方,我会非常感激。

但我遇到的主要问题是,我目前有两个文件(main.c和cedesa.c)使用相同的头文件(加速度计.h),但一个文件可以访问头文件(main可以访问头文件,而加速度计不能)。 是否有人遇到过此问题? 如果是,您是如何解决的,或者您能否向我指出找到此解决方案的方向?

真诚地,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    I have encountered some IAR atter他们 找不到:static __root uint8_t? 如果有人知道我可以找到对方的任何地方,我会非常感谢。[/QUOT]

    您使用的是什么设备?

    ]\n但我遇到的主要问题是,目前我有两个文件(main.c,和esc加速 计无法访问同一个文件头),但一个加速器可以访问主头。 是否有人遇到过此问题?[/QUOT]

    请在生成控制台中为main.c和加速度计.c.提供准确的生成输出  

    谢谢

    KI

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我正在使用的器件,它是MSP430BT5190和MSP430F5418AIPNR。

    我想我解决了多个*。c文件引用标题的问题。 我必须将头文件的路径添加到每个*。c文件。 我只是惊讶地说,这不是自动完成的。 或者,如果有方法将头目录自动添加到所有要添加的新*。c文件中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以向项目中添加包含搜索路径。 这将告诉编译器在编译项目时在这些目录中查找头文件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我遇到了一些IAR术语,我找不到:static __root uint8_t?

    静态是C编程语言中的关键字。  __root特定于IAR编译器。  搜索IAR文档。 UINT8_t是来自C标准头文件stdint.h的类型   

    有关TI MSP430编译器的一般背景, 请参阅 MSP430编译器手册

    谢谢,此致,

    -George