This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Code Composer v 4.12 -下载链接

Guru**** 2585055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1096816/code-composer-v4-12---download-link

您好,

我需要使用TMS320C50器件,并注意到它只受旧 版Code Composer支持('CC'而不是Studio 'CCS')。

请提供下载链接。

感谢你的帮助。

Grettings,

拉尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ralf:

    您是否拥有CCv 4.12 的现有许可证?

    谢谢

    KI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我不这么认为。 我们过去可能有一些CCS许可证。

    我有一个TMS320C50评估套件,想要检查连接以及如何使用代码编辑器4.12 ,我只是找不到正确的IDE,因为它支持器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCv 4.12 for C5x需要许可证。 它必须专门是CC许可证,而不是CCS许可证。 如果您(或您的组织)有一个现有的C50项目,那么您(或您的原始组织)可能曾经拥有CCv 4.12 的许可证。 您可以确认吗?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,很抱歉,我无法确认。 这只是很久以前的事了。 与工作室合作的开发人员已不在公司内,无法对其进行跟踪。 我还有其他哪些选择? 是否没有演示许可证或试用版?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请与我开始一个E2E私人对话,讨论您的选项

    KI