Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
我遇到了一个问题,在目标电源循环或重置后,我的代码不再启动。
它在调试时工作正常,首次通过JTAG安装时--只是不能在重置/电源循环后继续运行。
直到大约一周前一切都很好,从那时起这个问题就一直存在。
我使用CC1252R1 (Launch-xL)作为编程器/调试器,并将CC1352R2 (LPSTK)作为目标。 我尝试了多个模块(目标和xds110),但这不起作用。
它不运行我的代码,但通过资源管理器运行演示/示例代码选择时会发生相同的情况。
我运行的是10.11 ,但升级到了11.10 ,问题仍然存在。 我使用的是简化版cc135x 26x2 SDK版本5.20 .00.52。
11.10 安装中存在问题,即,我只尝试了演示/示例代码(项目0,传感器/收集器等),没有更改任何设置。
无论config设置为debug还是release (我没有更改其参数,也没有添加任何其他生成配置),都会发生同样的情况。
我正在使用Ubuntu 20.04LTS。
CCS已将XDS110上的固件(即Launch-XL中的固件)更新为其所说的最新固件。
是否存在可能导致此影响的简单配置开关?