This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C2.8346万:调试连接到远程PC中XDS调试探头的微控制器卡

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1095889/tms320c28346-debugging-a-micro-controller-card-connected-to-a-xds-debug-probe-in-a-remote-pc

部件号:TMS320C2.8346万

您好,

我需要调试C2000微处理器程序,我的安装是:

-我的带微控制器的卡通过XDS100v2调试探头连接到Windows-PC,CCS 11.2 已安装

-我的源文件位于远程Linux系统中,CCS 11.2 已安装

是否可以在Linux系统上启动RemoteDebugging会话以调试连接到Windows PC的卡?

我以为可以使用调试配置-> C/C++远程应用程序,但事实并非如此(它在Windows-PC上运行微控制器文件)

是否是使用LAN连接的调试探头的唯一方法? (如XDS2xx LAN调试探头)

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:TMS320C2.8346万

    您好,

    我需要调试C2000微处理器程序,我的安装是:

    -我的带微控制器的卡通过XDS100v2调试探头连接到Windows-PC,CCS 11.2 已安装

    -我的源文件位于远程Linux系统中,CCS 11.2 已安装

    是否可以在Linux系统上启动RemoteDebugging会话以调试连接到Windows PC的卡?

    我以为可以使用调试配置-> C/C++远程应用程序,但事实并非如此(它在Windows-PC上运行微控制器文件)

    是否是使用LAN连接的调试探头的唯一方法? (如XDS2xx LAN调试探头)

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    有三个选项:

    • 最容易调试: 在Windows PC上本地提供源代码并在本地调试。  
    • 使用Samba服务器装载Linux源位置,并在Windows PC上创建虚拟驱动器。 调试体验将取决于网络带宽。
    • 将调试探测器与LAN配合使用。 我使用过XDS560v2 LAN。 很好。

    谢谢,此致,

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢...

    我本以为我必须诉诸这种方式,但最好是要求....

    遗憾的是,没有与Xilinx相同的客户端-服务器...