This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS的ECCN

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1094180/eccn-of-ccs

各位专家,您好!

我正在查看CCS软件清单,找不到ECCN (编号)。 清单显示"公开"。

CCS 8.31
CCS V9
CCS V10
CCS V11

CCS是开放源代码且没有ECCN (编号)是否正确?

此致,

REI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rei,

    Code Composer Studio根据TSPA (公开提供的技术软件)兼容许可证提供。  基本上,根据许可条款提供该软件将会有极小的限制。  虽然许多CCS都是开放源代码,但它并不是完全开放源代码。  开放源代码软件通常属于相同的出口分类。  即向公众免费提供的软件。

    此处提供的解释可能有帮助: https://research.mit.edu/integrity-and-compliance/export-control/information-documents/publicly-available-public-domain-open

    如果您需要为CCS列出一个ECCN,您可以列出3D991。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您提供信息。  客户正在将 CCS与SimpleLink SDK一起使用,并希望了解他们的ECCN。

    Simplelink SDK的清单还显示"公开可用"。 能否告诉我这些ECCN?

    Manifest_simplelink_msp432e4_SDK_4_20_00_12
    Manifest_simplelink_msp432p4_sdk_3_40_01_02

    此致,

    REI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rei,

    这些SDK的情况可能相同,但如果您在MSP论坛上发布问题,他们将能够帮助您解决问题。  这些SDK还具有TSPA兼容许可证,

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您的回复。  我将在MSP论坛上提问!

    此致,

    REI