This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用Code Composer Studio生成LLVM IR

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1093894/llvm-ir-generation-using-code-composer-studio

您好,

LLVM IR是 LLVM编译器框架使用的低级中间表示

我正在使用编译 器版本TI 1.3 v.0.LTS。 是否有方法使用Code composer studio生成LLVM IR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chaudhari

    我们的编译器专家将于星期二回来,届时将作出答复。  我假设Clang正在重新生成LLVM IR,然后被工具链的其余部分消耗,但是我需要找一位专家来说明。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有使用代码编辑器studio生成LLVM IR的方法

    否。 在CCS之外,可能可以使用未记录的选项执行此操作。  但我不知道具体情况。

    谢谢,此致,

    -George