This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux命令行安装失败

Guru**** 2585555 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1096661/linux-command-line-installation-fails

主题中讨论的其他部件:SEGGER

大家好,

我们的客户正在尝试在Linux上安装CSS,但遇到以下错误。 由于我没有Linux计算机可以试用,您能帮我调试吗?

devel@hc3dfi:~ë 11.2 .0.0.0007万_linux-x64$./CCS_setup_Segger 11.2 .0.0.0007万 run.run--enable-components pf_Sitara--install-Segger true

错误:出现错误。
不支持文本模式。 请设置显示并再次运行安装程序。

此致,

Madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Madhurya:

    如果尝试执行无GUI安装,则应添加参数:--mode unattended

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_installer-cli.html

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki!

    他们正在使用Debian 10 (Buster),但我认为这应该与Ubuntu非常相似。

    内核版本:5.5 .................................................................7.  

    遗憾的是,删除Segger选项仍然无法解决,无人值守模式也无法解决。

    devel@hc3dfi:~ë/test/Ccss 11.2 .0.0.0007万_linux-x64$./CCS_setup_Site.sf.run 11.2 --enable-components pf_sitara---mode unattended 0.0.0007万

    您是否使用此Linux版本进行过测试?

    此致,

    madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您406.2131万您是否已经测试过此Linux版本?

    我刚刚试用过,安装良好:

    客户使用的是哪种桌面环境? 例如,我正在使用GNOME (默认)。 他们可能使用不同的桌面。 在这种情况下,请让他们尝试切换到GNOME

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    我们的客户未使用任何桌面环境。 它是一个仅命令行安装,通过SSH进行连接。

    root@hc3dfi:/home/devel/test/CCSE 10.4 .0.0.0006万_linux-x64# lsb_release-a

    没有LSB模块可用。

    分销商ID:Debian

    描述:   Debian GNU/Linux 10 (buster)

    释放:       10.

    代号:      Buster

    root@hc3dfi:/home/devel/test/Ccsx 10.4 .0.0.0006万_linux-x64#

     磁盘上是否存储了任何安装日志文件?

    此致,

    Madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们406.2195万我们的客户未使用任何桌面环境。 这是一个仅命令行安装,通过SSH连接。[/QUOT]

    在这种情况下,无人值守模式应该有所帮助。 尽管Debian不是一个受支持的环境。

    请注意,在安装CCS之前,需要解决一些依赖性问题。 安装程序通常会指明所需内容:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv11_linux_host_support.html#installation-instructions

    但是,无人值守安装不会显示此信息。 他们可能想尝试在Debian环境中的桌面上进行安装,以确定相关性。

    请注意,Debian不是官方支持的环境。 因此,我们能够提供的支持有限。

    谢谢

    KI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢KI!

    如果只列出依赖关系,将会非常有用。 重新安装Debian的特殊XWindows安装只是为了查看详细列表,这是很不恰当的。

    您能帮我们解决这个问题吗?

    再次感谢您的支持!

    Madhurya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    失败/406.536万#4065360"]</s>406.536万

    如果只列出依赖关系,将会非常有用。 重新安装Debian的特殊XWindows安装只是为了查看详细列表,这是很不恰当的。

    您能帮我们解决这个问题吗?

    [/引述]

    它可能类似于Ubuntu所需的功能:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv11_linux_host_support.html#ubuntu-20-04-lts

    请注意,CCS不正式支持Debian。 因此,我们没有针对Debian的相关项的文档列表。

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是以下库吗?

    • 更新系统:sudo apt update
    • 安装相关库:sudo apt install libc6-i386 libbusb-libc2-4 0.1 libncurses5 libpytho 2.7 libtinfo5

    您是否知道错误代码的根本原因:

    错误:出现错误。
    不支持文本模式。 请设置显示并再次运行安装程序。

    也许这有助于我们确定正确的依赖关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Text模式406.5523万模式不受支持。 请设置显示并再次运行安装程序。[/QUOT]

    错误是因为没有为Linux环境配置显示器。

    但是,人们在Linux服务器环境中安装了CCS,而以前没有配置任何显示。 这些环境大多是Ubuntu环境

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了! 他们是如何回避Ubuntu中的错误的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于安装命令,您还可以添加一个附加参数:

    --unattendedmodeui无

    示例:

    ./CS_setup_mode.run 11.2 --enable-components pf_sitara --mode unattendedmodeui none 0.0.0007万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    我确认这很有效。 感谢您的支持!

    此致,

    Madhurya