This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK:项目预警

Guru**** 2582455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1097887/simplelink-cc13xx-cc26xx-sdk-project-warnning

部件号:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

您好,

SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29

CCSE 11.2

导入项目时出现警告:说明资源路径位置类型
无效的项目路径:找不到包含路径(C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_SDK_6_10_00_29\.;C:\ti\xdctools_3_62_01_15_core\packages)。

project_zero_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_CCS路径条目问题

xdctools_3_62_01_15_core安装在默认路径C:\ti\xdctools_3_62_01_15_core\中

我认为它是100 % 可重现的,您能否对其进行测试并提供解决方法?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您报告此问题。

    老实说,我不能在我这边复制。

    请确认您是否在C:\TI\中有文件夹xdctools_3_62_01_15_core?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果文件夹存在,则CCS可能已"错过它"。 要解决此问题,请转到“Windows”>“首选项”> Code Composer Studio >“产品”,将XDC_TOOLS文件夹添加到CCS的“已知产品”中。 然后单击刷新按钮。

    我希望这将有所帮助,

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请406.6848万请确认您是否拥有dc3_core3中的文件夹[_tools]_x_quote:

    是的

    要406.7088万要修复此问题,请转到"XDC_Studio首选项">"产品">"了解CCS"文件夹,转到"Com",转到">"/Com",找到"/Cos",然后单击"/Com",找到"/Cos",然后单击"/Com",然后单击" 然后单击刷新按钮。[/QUOT]

    它可以工作,但它只能 修复此特定项目。

    我编辑了“package.ics.json”文件,如下所示:

    然后,它被修复。\n其他项目将不会有警告。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    感谢您分享您的解决方案。

    如您所述,这是获取所有CCS工作区中所有项目的正确方式。  

    此致,