This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CodeComposer Studio 11.x在加载过程中崩溃

Guru**** 2586895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1098180/codecomposer-studio-11-x-crash-during-loading

大家好,

几天以来,当我尝试启动CCS时,我收到了以下ErrorMessage。

内部错误: “发生堆栈溢出hass。 建议您退出工作台......:"

您是否遇到 了同样的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    内部错误: “发生堆栈溢出。 建议您退出工作台.....:"

    这是Eclipse报告的非常一般的错误,可以指任何类型的Eclipse错误。

    请提供Eclipse错误日志文件,该文件位于:<workspace folder>\.metadata\.log

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    此处列出日志文件...

    e2e.ti.com/.../CrashLog_5F00_2022_5F00_05_5F00_03.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以尝试使用全新的工作区文件夹并查看问题是否仍然存在? 如果是,请同时提供该日志。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在与社区联系之前,我已经了解了以下步骤。

    1) 卸载CCS 11.1

    2) 重新安装11.2

    3) 创建新的Worspace

    因此,您获得的日志是一个空工作区...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我已将日志发送给工程部门进行分析。 我一定会在收到任何更新时予以传达。

    谢谢

    KI