This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:软件包'ti.SysBIOS.KNL'与XDCtools不兼容

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1091219/codecomposer-the-package-ti-sysbios-knl-is-not-compatible-with-xdctools

部件号:CODECOMPOSER
“Thread:SysBIOSCC1310 (线程:SysBIOS,CC1310)”中讨论的其它部件

您好,

我想重建一个由我的前任几个月前开发的程序代码。

但我收到错误消息:软件包'ti.SysBIOS.KNL'与此版本中使用的XDCtools不兼容。 请使用与此软件包兼容的XDCtools,或者升级包含此软件包的产品,或者使用XDCtools 3.50 或更高版本重建软件包。

我正在使用CCS 10.4 ,XDC版本3.62 2008并下载了最新版本的SysBIOS

我知道该代码已经适用于我的前任。

您能帮我解决这个问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否提供完整的构建输出? 您可以复制并粘贴到文本文件,然后附加该文本文件。

    同时指定完整的SYS/BIOS版本和正在使用的设备。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    我附加了生成输出。

    e2e.ti.com/.../Build_5F00_error.txt 

    我有 SYS/BIOS 6.83 .0.18

     

    我们正在 使用CC1310。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8561.Problems.txt

    我也不知道你是否需要。

    这些是描述中的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,此路径可能有问题:

    C:/Users/marilena.grimm/Desktop/xdctools_3_62_00_08_core_win32 (1)

    出现问题的部件是以黄色突出显示的部件。 BIOS和XDC的路径可能存在空格和非字母数字字符问题。  

    我认为这不是您问题的根源,但最好解决此问题,以避免其他问题。

    我能够使用相同的XDC和SYS/BIOS版本构建BIOS项目,所以我不认为存在版本不匹配的问题。

    请先解决上述路径问题。 完成后,请尝试全新翻修,然后我们可以继续。

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以我改变了道路,做了一个干净的新的构建。 但收到相同的消息:

    e2e.ti.com/.../5483.Builderror.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您正在使用旧的TI-RTOS版本(v 2.21 .00.06)。 该版本附带了与其兼容的较旧版本的SYS/BIOS。 您的前代产品在此项目中使用了哪个版本的SYS/BIOS和XDCTools?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是我的前代产品的版本。

     

    但我不知道他使用的是哪个SYS/BIOS版本。 如何了解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但404.7204万但我不知道使用的是哪个版本的SYS/BIOS。 如何了解?[/QUOT]

    他可能使用TIRTOS 2.21 .00.06 附带的SYS/BIOS版本。 该版本为SYS/BIOS 6.46 .01.37。

    我建议您也使用相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只能下载这些版本:  

    在我下载最新的SYS/BIOS版本(TIRTOS 2.21 .6.83 00.06)之前,我可能使用的是TIRTOS.0.18 附带的版本,但已经有一条消息说我必须下载更新版的SYS/BIOS版本。

    所以我认为这不是问题。  

    我与同事讨论了他认为我可以执行的操作,他说也许可以使用管理员角色再次安装CCS。 您是否认为这会产生影响并解决问题,因为它可能与安装有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYS/BIOS 6.46 .01.37 与TI-RTOS 2.21 .00.06 捆绑在一起

    至于您应该使用的BIOS版本,我听从设备专家的意见。 我将提请他们注意这一主题。

    谢谢

    KI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mario:

    您必须使用TI-RTOS安装附带的SYS/BIOS版本。  TI-RTOS发行说明 和SYS/BIOS版本建议使用 XDCTools 3.32 ,您应该安装并使用它来代替 CCS产品中的v 3.62。  我认为这比重新安装CCS作为管理员更有效。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过,但随后又出现了另一条错误消息,我认为问题比XDC版本多。 因此,我将立即关闭TT并尝试修复其他错误。 感谢你们做的一切!