This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] sys BIOS转换为裸机

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1098699/sys-bios-into-bare-metal

部件号:TMS320C6657
“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件

大家好,

请建议我如何将SYS BIOS示例运行到裸机中。

谢谢

Deepak Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak,

    以下是步骤

    1.在SYS-BIOS示例上执行代码逐步操作。

    2.创建一个示例“hello world”示例代码,作为裸机。

    3.从SYS-BIOS示例中提取代码并集成到hello world裸机代码中。

    4.使用CCS,将代码临时加载到MSMC RAM中,然后运行,测试和调试。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请分享上述步骤的视频指南。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shankari,

    请告诉我安排会议的方便时间,因为我们在这种情况下受到限制。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarita,

    到目前为止,我们已经为客户提供了论坛支持模式。

    为了安排会议,让我与管理层讨论并根据他们的意见进行回复。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shankari

    此项目使用3种不同的TI DSP和控制器,项目处于高燃烧阶段,因此请尽快执行。

    我们还与TI的Praveen和Selva进行了联系。

    此致,

    Sarita pandey

    9891829852 / sarita.panndey@cyient.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarita,

    当管理层回复时,我们会告知您。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shankari,

    同时,请分享将SysBIOS示例更改为裸机的视频/详细步骤。

    谢谢!

    Sarita pandey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarita,

    以下是步骤。

    1.在SYS-BIOS示例上执行代码逐步操作。

    2.创建一个示例“hello world”示例代码,作为裸机。

    3.从SYS-BIOS示例中提取代码并集成到hello world裸机代码中。

    4.使用CCS,将代码临时加载到MSMC RAM中,然后运行,测试和调试。

    此致

    Shankari G