This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GUI Composer用于将字符串绑定到标签的语法

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1097886/gui-composer-what-is-syntax-for-binding-a-string-to-e-g-label

您好!

我想在GC标签中显示字符串,例如XDS连接,仪表板类型。

为此,在字段"label"中绑定了一个变量(字符串char[xxx])。

在运行时,字符串数组中的不同字符仅显示为单个,逗号分隔的十六进制值。

以正确的方式显示字符串的确切语法是什么? 我相信有一个格式缺失!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您使用的是GCv2还是v3?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在使用V2 Dashboard。

    仅供参考,我需要 显示的是标准C约定后的/0终止字符串。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将跟进工程部,并在收到反馈时告知您

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将字符串绑定到标签没有问题。 文本将按应有的方式显示。

    您能否提供以下信息:

    字符串的代码片段

    如何将变量绑定到GC中的标签

    -运行GC仪表板时如何显示字符串

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki!

    在这里

    CCS中的C程序:

    下面是我在CCS C程序中声明gloabl字符串的方式:

     char gTestString[20];//  全局字符串

    ... 我在程序中初始化了字符串:

     strcpy (gTestString,"GC-Test!"); //现在相关内容是变量!

    GC V2 Dashbaord:

    这是label属性:

    运行时会显示此信息(显示十六进制的每个ASCII):

    请参阅右侧标签.... 71,67,45,...

    我还尝试了gTestString[]和gTestString[0],但没有相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,他们非常乐于助人。

    这就是我所做的:

    代码:

    标签属性:

    仪表板:

    这对我来说似乎很好。

    您是否可以导出整个项目并提供给我? 如果愿意,您可以通过私人E2E对话分享。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考,我修改了属性,以便它使用与您的属性相同的字体和颜色。 仍然有效的:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki!

    让我有希望;-)

    我会根据私人消息立即向您发送我的项目!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在非公开讨论中作进一步答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已通过专用e2e消息解决。

    问题是在ARM上,'char'默认为'unsiged char'。 GC需要字符串的带符号字符类型。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KI!

    非常感谢!

    我确认,现在字符串显示正确!