This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 全新安装时出现代码编辑器工作室11.2 .0.0.0007万)错误

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1098446/code-composer-studio-ccs11-2-0-00007-error-on-fresh-install

大家好,  
我希望一切顺利。 我目前在安装11.2 Studio版本CC.0.0.0007万 时遇到问题 ,想知道以前是否有人遇到过以下问题?

安装程序一直工作到最后一步。 它似乎与emupack安装程序有问题。  

CCS安装程序 会显示一个警告提示,提示emupack安装程序退出并显示错误代码。 我进行了一些挖掘,并为emu pack安装程序提取了错误日志,发现了以下信息:

从压缩的存档C:/Users/kuhnst/AppData/local/Temp/CS_E2~1/EMU_TI/TI_EMU~1.EXE复制文件到C:/ti/ccs1120/CCS/CCS_base/emulation /analysis/bin/SCDecoderUnit.dll时出错
出现错误。
无法复制文件
正在退出代码1

我 很高兴 安装程序可能存在权限问题,但我想让 其他人 对其进行输入。 我不确定这是否有帮助,  

但我确实尝试重新启动计算机并重试。  

我还尝试以管理员身份强制运行安装程序,看看是否会有所帮助,但也没有运气。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有看到这个问题。

    我在下面的帖子中看到了一些类似的内容:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/47.8595万/ti_emupack_setup_6-0-83-1_win_32-exe-update-fails-but-cannot-start-again/1722663#1722663</s>172.2663万 172.2663万

    但是,由于重新启动会清除所有锁定的文件,因此这种情况看起来有所不同。

    您是否运行了防病毒软件? 如果是,您是否可以尝试暂时禁用它并进行新的安装?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 :)  

    好主意。 我尚未尝试禁用防病毒软件,也未尝试手动安装emupack.exe。  

    我会给你一个机会,并与你保持联系。  

    非常感谢,  

    Tristan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:  

    我希望一切顺利。  

    我为您提供了一个快速更新,但根据您的建议;我们禁用了我计算机上的防病毒软件,它修复了我遇到的安装问题。  

    感谢您的帮助!

    此致,  

    Tristan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好地听到您解决了问题。 感谢您的更新!

    出于我自己的好奇心,您是否介意分享防病毒软件是哪家供应商? 了解哪些问题可能会导致问题,这对我们来说是很好的。 我知道McAfee和卡巴斯基过去曾给不同客户造成过问题。 好奇是否还有其他人需要注意。

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心。 我非常乐意与大家分享。 :)  

    我的计算机上安装的防病毒软件是McAfee。 我不确定以下信息是否会对其他人有所帮助,但脱机安装程序在后台运行McAfee时根本无法正常工作。 使用McAfee的旁路模式也不起作用。 必须完全禁用它,安装才能正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享。 是的, McAfee和CCS确实存在已知问题。