This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357实时调试问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1094348/tms570lc4357-real-time-debug-problem

主题中讨论的其他部件:TMS570LC4357

您好,

我尝试通过  使用TMS570LC4357上的CCS实时调试器来读取变量的值 。 但是,我无法在    调试配置中激活“启用硅实时模式”按钮和“启用实时模式”。 有人能帮我解决程序或配置的问题吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kardelen,

    CCS中“启用硅实时模式”或“启用实时模式”的新功能不支持TMS570Lx和RM4x/RM5x器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢王先生的回答,

    我增加计数器,希望看到 每个周期中的计数器值变化。 我不能在CCS中使用printf,甚至不能使用实时调试功能,是否有其他方法可以解决此问题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I增加406.3195万增加计数器,并希望看到 每个周期中计数器值的变化。 [/引述]

     CCS调试器中的表达式视图支持连续刷新选项 ,该选项可在Cortex-R5中的程序继续运行时使用ARM Cortex-R5中的DAP读取内存。

     包含高速缓存的器件(例如TMS570LC4357)的一个限制是DAP只能读取器件内存,并且在将变量写回内存之前无法看到CPU高速缓存中的变量。 CCS/RM57L843:在连续刷新模式下无法获取全局变量的值- CCS 7.1 调试 描述了一些解决此限制的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复