This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C31 - XDS510 - 2.0 仿真器

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1102014/tms320c31---xds510-usb2-0-dsp-emulator

我正在尝试使用XDS510-DSP 2.0 仿真器对TMS320C31器件进行编程。 客户向我提供了一个.out文件,但我不确定如何运行该文件。

我尝试使用CCS中的loadti,但它正在请求配置文件。 我在创建时也遇到了困难 ,因为此设备不在CCS 4.1 围场围场围场围场围场围场围场围场0和4.2 围场围场围场围场围场围场围场围场围场围场围场

您能否告诉我如何运行.out文件以及哪个版本的CCS支持 TMS320C31器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    CCS从不支持C3x。 您需要使用90年代之前的旧CC (不带"S")工具,这些工具应早于CCS系列。  

    这些旧工具需要付费许可证。 您(或您的组织)是否有许可证?

    谢谢

    KI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    我们没有许可证。

    许可证是否仍可供购买?是否有试用版,我们可以尝试检查它是否有效?

    谢谢!

    Arron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以与我开始一个私人E2E对话,讨论您的选择?

    谢谢

    KI