This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2803X:"C28xx: GEL:加载文件时遇到问题:"

Guru**** 2927010 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1101477/cc2803x-c28xx-gel-encountered-a-problem-loading-file

主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

大家好,

在寻找 解决方案的几个小时后,我决定询问。

我有Tida3000W050_V04,它来自配备CC2803X ISO DIMM的Ttrendum板。

固件示例填充在以下名称下:
FullBridgeInv_2.8035万。

可用版本已有几年,请参考旧CCS版本的链接。

由于这种差异,我不得不找到所有新的部门,并解决了所有问题。 目前调试和发布的构建工作良好。

我的工作空间名称为H:\\!TI,不能太深。

当我尝试运行调试器时,我遇到了一个消息:

C28xx:GEL:加载文件时遇到问题:H:\!TI\FullBridgeInv_2.8035万\Debug\FullBridgeInv_28035.out无法2.8035万无法打开文件。

下面的屏幕显示所有内容都可用且新鲜,文件未锁定-我可以删除或移动它。

我昨天已经升级了所有内容,我尝试了CCS的管理员特权,但没有任何帮助。

提前向您寻求帮助

此致

Mariusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mariusz,

    您是否成功完成了基于C:驱动器的最新简单示例(LED闪烁)项目?

    如果是,请确保目标项目使用与示例项目相同的输出设置(EABI)和调试模型/ Dwarf版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kier:

    在CCS安装过程中,我只选择了C2000元件,我看不到此示例。

    此外,到F2803x的链接不起作用:(。

    请帮我-我应该安装什么才能获得此示例?
    当我已经启用controlSUITE时,我看到了F2803的示例,但没有关于“闪烁的LED”的任何信息

    这是我在TI上的第一个项目,直到nowi与STM/MCHP/AVR合作,所以第一步是不一样的

    提前感谢您的参与。

    此致
    Mariusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mariusz,

    您 是否仅在特定示例中面临此问题? 您是否可以尝试Kier建议的任何其他示例?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白,要获得动力总是很困难。

    我建议在C2000Ware中执行以下项目:

    C:\ti\c2000Ware_4_00_00\device_support\F2803x\examples\c28\timed_led闪烁2803闪烁

    例如controlCARD,但如果开发板上有一个LED指示灯,您可以对其进行调整:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要获取此示例,我应该安装什么?

    我个人不使用资源管理器。 我手动下载并安装单个支持软件包(例如 C2000Ware),然后以通常的Eclipse方式导入项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    感谢你们的支持:)

    目前我还没有在这里登机,就在我的位置。

    所以我将在另一个实验室继续下午 的工作(在欧盟有上午11点)。

    此致

    Mariusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    请注意,您可能可以在开发板上使用LED闪烁项目,而不管LED是否亮起。 毕竟,在此阶段,您只需检查是否可以加载一个简单的程序并在开发板上调试它。 现在,闪烁LED并不重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kier:

    是的,我知道:)。

    现在我看到我的错误是我认为导入的项目配置正确,实际上我已将链接更改为可用链接,但在所有其他配置字段中都看不到。

    最后我错过了调试模式。

    BTW:  
    今天,我在笔记本电脑上重新创建了CCS环境,我看到了一个不同的环境-现在我有两个“最终文件”-.out和.hex。

    这是否是导致此错误的原因?

    无论如何,我尝试在下午重新创建桌面安装。

    此致

    Mariusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这408.1221万这是否是导致此错误的原因?

    我对此表示怀疑。 十六进制文件是可选的,调试器不会使用该文件,因为.out也包含程序映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kier:

    我发现.out文件在其他系统中类似于.elf。

    我希望下午一切都将是清楚的。

    如果不是,我们将讨论这个问题。

    此致
    Mariusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Mariusz

    您有更新吗? 您是否能够使其正常工作?

    此致

    Siddharth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddarth,您好!

    是的,一个小时前:)

    目前我没有时间描述发生了什么,但我承诺在接下来的24小时内做到这一点。

    解决方案有点神奇,所以我想尽可能 详细地描述一下,时间超过15分钟。

    无论如何,感谢您的关注。

    此致

    Mariusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    昨天下午,我首先删除了CCS 11.1 和c2000ware。
    然后我安装了最新的CCS 11.2 和c2000ware。
    有必要对该项目进行一些调整,使其适应新的文件夹。 调试配置很容易更改,但发行配置目前失败。 我稍后再讨论这个问题。
    我按照Kier的建议检查了“调试模型”设置,结果很好。
    当我启动调试器时,出现一条配置消息,然后一切都正常工作-固件加载到处理器中。

    熟悉的笑话-如果电脑汽车不工作该怎么办? ——走出去吧。

    非常严重-我认为原因是CCS中的原始调试器配置错误。 当我打开开发套件时,我假定CPU板上的所有设置都已准备就绪。
    不幸的是,情况并非如此,起初我根本无法连接到CPU。 FTDI工作正常,但JTAG没有工作。
    在F2803x板的这种状态下,我从一开始就在配置系统。
    当我切换右侧交换机SW3时,我获得了JTAG“连接”,然后出现了我开始使用此线程的消息。
    所以我假设第一个配置的CPU (JTAG)设置错误导致了未指定的CCS行为以及在获得连接后无法正确重新配置。


    这是我关于TI CPU的第一个项目,也是我第一次安装其环境。 所以我希望这种描述能帮助像我这样开始工作的人。

    感谢所有同事对我的问题的关注和及时回应。

    此致

    Mariusz