This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Mac M1 Monterey上的CCS和Python

Guru**** 2582785 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1100918/ccs-and-python-on-mac-m1-monterey

主题中讨论的其他部件:CC2640R2F

大家好。

我遇到了与在Mac M1 Monterey上运行python脚本相关的问题。  

此变通办法适用于我 的https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/108.8842万/launchxl-cc2640r2-imported-the-project-zero-from-the-resources-pane-in-ccs-but-it-won-t-compile/4047291#4047291 。2640。</s>404.7291万 404.7291万

变通办法是关于lib_search文件,我还需要对边界文件使用相同的变通办法。

可以帮帮我吗?

感谢您参加高级会议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mariano,

    我知道我们以前的思路中有一些背景。 但是,为了便于论坛读者阅读,您能否总结几点?

    • 您正在使用哪个SDK版本?
    • 您使用什么设备进行测试? 它是否也是CC2640R2启动板?
    • 您使用什么项目进行测试? 它是否也是PROJECT零?

    我将查看您的请求。 虽然值得注意,但在"开箱即用零项目"中尝试此操作时,我不需要为边界文件重建。 您是否对自己的目标进行了一些更改? 或者您是否正在使用不同的项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ammar。

    • 您正在使用哪个SDK版本?
      5_30_00_03

    • 您使用什么设备进行测试? 它是否也是CC2640R2启动板?
      定制主板或CC2640R2F启动板,等等。

    • 您使用什么项目进行测试? 它是否也是PROJECT零?
      我有一个基于simple外围设备加载办公项目的自定义应用程序。 边界文件在POST步骤生成时执行。 我真的需要它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mariano,

    我重建了前沿工具,并在我的最后构建和测试了它。不幸的是,我无法对示例进行功能测试,我将把其余的留给您。

    我通过使用提供的frontier.py文件运行PyInstaller来重建边界可执行文件(在解决了由于 新Python 3依赖关系而导致的语法错误之后)。  我导航到工具目录并运行下面的行以生成文件。  

    python3 -m PyInstaller --onefile frontier.py

    e2e.ti.com/.../frontier

    请记住备份SDK提供的原始工具,以免丢失。

    我将在内部关闭循环,以便在下一个版本中更新这些工具。