This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2837xD

Guru**** 2924480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1103113/c2837xd

您好,我想寻求帮助。 我需要在CCS工作室创建biss c通信(库和代码)我的编码器是RLS的RE 58,我的控制器是C2837xD,我的编程不是很好,我的SPI通信已经工作了,我只需要通过BIS-C读取位置数据 我正在使用GPIO58和61进行通信,不需要FIFO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    TI为BIS-C编码器接口提供了TIDesign。  库的源代码不可用,但它可能会为您提供一些想法的文档。  

    该设计使用CLB根据协议的要求为SPI和编码器时钟(MA线)计时。  

    该文件可在以下网址找到: https://www.ti.com/tool/TIDM-1010

    此致

    Lori