This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪些CCS版本支持TMS320DM648

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM648

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1103004/which-ccs-versions-support-tms320dm648

主题中讨论的其他部件:TMS320DM648

您好,专家,

我的客户希望使用 CCS + USB560 v2来闪存 TMS320DM648。

我的客户使用CCS版本:11.1 DM.CCS 0.0.0011万 ,但无法检测 到DM648。

CCS 版本:11.1 是否支持0.0.0011万 DM648?

哪些CCS版本支持TMS320DM648? 是否有支持列表?

 

谢谢

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    当前版本的CCS支持DM648。

    我在我的CCS 11.1 .0.0.0011万 安装中看到它:

    如果客户在安装时未看到它,则他们在安装CCS时可能未安装设备支持。 让他们在现有安装目录上重新运行安装程序。 这将允许他们添加最初未安装的组件。

    谢谢

    KI