This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS 11.0.0.0.0012万在启动"launch-js"并打开“注册”窗口时挂起

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1103372/codecomposer-ccs-11-0-0-00012-hangs-when-starting-launch-js-and-register-window-is-opened

部件号:CODECOMPOSER

使用CCS 11.0.0.0.0012万在J721E_EVM上调试C7x应用程序。

当启动"PDK _Jacinto _08_00_00_37\packages\ti\drv\sciclient\tools\ccsLoadDmsc\j721e\launch-js"脚本并打开"register window"时,CCS变得不负责任。

我花了几个小时来了解我的CCS在发布时冻结的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果寄存器视图已关闭,问题是否仍会发生?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    如果关闭,当然不会出现问题。

    我已经失去了3个小时的时间去寻找答案。 只需做一些事情来帮助他人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我尝试重现该问题,但不管“注册表”视图是否打开,它都对我很有效。 但是我使用的是最新的CCS和PDK版本。 我会看看我是否可以使用您的旧版本进行重复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在CCS 11.0上运行脚本时,CCS肯定会挂起(在CCS 11.2中工作正常)。 它可能是当前CCS版本中已修复的问题。 可以尝试CCS 11.2吗?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,CCS11.2没有这个问题,那是一个最新的更新:)

    谢谢!

    D.