This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在搜索文件

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1103320/searching-for-a-file

这是一个简单的问题。

在我看来,搜索对话框的CCS帮助说明很模糊,对话框也很模糊。 我无法让它对我起作用。 我只想搜索文件。 有人可以花点时间写一个清晰的说明供我使用吗?

例如,我想在以下目录中找到一个名为boot.c的文件: c:\ti\ccs1011\css\tools\compiler\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    例如,我想在此目录中找到一个名为boot.c的文件: c:\ti\ccs1011\css\tools\compiler

    按:Ctrl+H

    在"远程搜索"下,您可以执行以下操作:

    当您按搜索按钮时,它将在指定的目录(和子目录)中查找。 底部将出现一个新选项卡,其中包含搜索结果:

    希望这有所帮助

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我一直在使用的过程,所以我认为我的CCS安装有问题,因为它仍然不起作用。 但没有什么严肃的事情足以让人大惊小怪。 除此之外,我认为搜索对话框需要进行一些编辑,以获得更好的可用性。 不清楚是否告诉我们搜索字符串和文件名模式之间的区别,以及在搜索过程中使用哪一种或是否使用这两种模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只想搜索文件。

    如果文件是项目的一部分,也可以使用Ctrl+Shift+R,然后键入文件名:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kier:我会记住这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS安装在我的C驱动器上,而我的所有项目都安装在D驱动器上。 我不知道这是否与CCS未能成功搜索该启动文件有某种关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。  

    您能否像我在第一个屏幕截图中一样提供搜索设置的屏幕截图?