This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法安装编译器 TI v5.2.7

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1109051/unable-to-install-compiler-ti-v5-2-7

主题中讨论的其他器件:UCD3138

您好!

我尝试安装 TI 5.2.7编译器以与 UCD3138实验室配置配合使用。 Code Composer 指示我访问此网站进行安装: https://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads/

但是、该网站称其在过去一周内处于"定期维护"状态。 我还在 Code Composer 中使用了"安装编译器工具"选项、但无法连接到存储库。  

如何安装此编译器 以与我的项目配合使用?  

谢谢、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    该网站不是可通过浏览器访问的内容。  我猜您可能正在 CCS 中检查更新、并且在检查更新站点时、该 URL 显示在消息中。

    您需要5.2.7还是5.2.9可以?  5.2.9是5.2流上的最新补丁版本、可从我们的下载网站获取:

    https://www.ti.com/tool/download/ARM-CGT

    向下滚动左侧的版本、底部的版本为5.2.9。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您快速回复! 我尝试导入的 CCS 工程是使用 v5.2.7编译的、但我认为5.2.9可以正常工作。 5.2流的传统 COFF 通常需要它。 我访问了该网站、虽然有其他可用版本、但5.2.9没有下载链接。

    有什么想法吗?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、  

    这些链接在此处、但出于某种原因、它们被标记为文档。   

    不确定该网站的错误、但如果您单击这些 Windows、Linux...链接、您将获得编译器。  由于此编译器较旧、它将首先向您介绍导出筛选过程。

    此致、

    John