This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 TMS320C3x 的 Code Composer v4.1

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1109424/code-composer-v4-1-for-tms320c3x

您好!

我需要  支持 TMS320C3x 的 Code Composer v4.1。

但  TI 网站上不再提供购买或下载。

是否有方法获得旧版 Code Composer V 4.1?

此致、

是的

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY、

    这是用于新设计还是需要更新的旧设计?  如果这是针对旧设计的、并且您以前拥有许可证、我可以帮助您获取替换映像。

    您还需要调试探针、或者您是否已经拥有其中一个?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢你的帮助。

    这是一种旧设计。 我有一个调试探针、但没有软件。 很遗憾、我没有许可证。

    我有一个由 TMS320C32的旧 DSP 开发的传统板。 现在、它的板出现故障。 我想利用此工具来调查原因。

    是否无法再获取此软件?

    此致、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY、

    我将向您发送朋友请求。  然后、我将通过私人消息向您发送一些信息。

    此致、

    John