This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Code Composer Studio v3.3上的 XDS-560 v2支持

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, TMS320F2809, TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1106745/xds-560-v2-support-on-code-composer-studio-v3-3

主题中讨论的其他器件:TMS320F2812TMS320F2809TMS320F2808

大家好。

我 计划购买一款 TI XDS-560 v2仿真器、用于 Code Composer Studio IDE 和 TI C2000系列 MCU。

我能否获得与 XDS-560 v2仿真器相关的以下信息。

1) 1) XDS560v2支持的 Code Composer Studio IDE 版本? 它是否支持 Code Composer Studio v3.3?

2) 2)是否支持 C2000系列 DSP 控制 器、特别是德州仪器 TMS320F2812、TMS320F2809、TMS320F2808控制器。

3) 适用于 XDS560 v2的兼容操作系统。

有关此内容的任何输入都将有所帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要将此帖子转发给 CCS 团队。 有人应该在几天内回来。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 Nirav 谢谢
    我是否必须执行一些操作才能转发帖子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    [引用 userid="52345" URL" URL"~//support/tools/code-composer-studio 组/CCS/f/code-composer-studio 论坛/1106745/XDS-560-v2-support-on code-composer-studio v3-3]1) XDS560v2支持的 Code composer studio IDE 版本? 它是否支持 Code Composer Studio v3.3?.[/quot]

    CCSv3.3支持 XDS560v2。

    如果您今天购买的是 XDS560v2、它将是 Blackhawk 制造的版本。  他们的下载网站上发布了 CCSv3.3的驱动程序:

    https://www.blackhawk-dsp.com/support/ccsv33-downloads

    [引用 userid="52345" URL"~//support/tools/code-composer-studio 组/CCS/f/code-composer-studio 论坛/1106745/XDS-560-v2-support-on code-composer-studio v3-3]2)是否支持 C2000系列 DSP 控制 器,特别是德州仪器 TMS320F2812、TMS320F2809[TMS320F2809]。

    是的。

    [引用 userid="52345" URL" URL"~//support/tools/code-composer-studio 组/CCS/f/code-composer-studio 论坛/1106745/XDS-560-v2-support-on code-composer-studio v3-3]3) XDS560 v2的兼容操作系统。[/quot]

    问题实际上是 CCSv3.3 + XDS560v2支持的组合是什么。  CCSv3.3仅适用于 Windows。  Windows XP 将是它正式支持的 Windows 的最后一个版本。  但是、人们可以在较新版本的 Windows 上运行它。  https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_ccs33-windows10.html

    是否需要使用 CCSv3.3、有很多更新版本可用。  不收取许可费。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 JohnsS 的回应。 您的意见很有帮助。

    我有一个查询。

    我在 TI 网站上搜索 、发现 XDS56v2需要 CCSv4或更高版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    我们强烈建议使用较新版本的 Code Composer Studio。  Blackhawk 确实发布了一个驱动程序包、使其 XDS560v2产品能够与 CCSv3.3配合使用。     有关这方面的更多信息、请访问:https://www.blackhawk-dsp.com/support/ccsv33-special-update

    我们以前销售的是 Spectrum Digital 制造的模型。  我认为他们没有 CCSv3.3驱动程序包、因此我们在网站上发布了该说明。

    是否有需要 XDS560v2类器件的具体原因?  它们速度快、但相当昂贵。

    此致、

    John